This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E10B09-Q1:输入电压= 20V 行为

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E10B09-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1287047/tpd1e10b09-q1-input-voltage-20v-behavior

器件型号:TPD1E10B09-Q1

大家好、

TPD1E10B09-Q1的钳位电压为13V。 这是否意味着 ESD 可以在我们输入20V 时将电压钳位为13V?

如果我们施加20V 长电压、它会损坏吗? (1分钟)

我们是否具有约8V 的钳位电压? (自动分级)且 VRWM > 7V


此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    钳位电压是一种瞬态规格、将始终取决于测试条件。 13V 钳位电压规格是在8/20us 浪涌期间以1A 峰值电流获取的钳位电压。 如果输入端存在20V 电压、这不会转换为13V 钳位。  

    20V 会导致二极管击穿并开始将电流分流到地。 如果电流极低、则可能存在这种情况、但 TVS 二极管不能实现恒定导通、并且当在击穿区域长时间运行时、可能会发生热故障。  

    这种过压更适合齐纳二极管。  

    没有很多 ESD 二极管具有7V 的工作电压和8V 左右的钳位电压。工作电压和钳位电压之间通常至少有几伏的裕度。 在此、我们的产品系列中目前还没有任何器件能够满足这一要求。  

    此致、

    塞巴斯蒂安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    20V 会导致二极管击穿并开始将电流分流到接地端。 如果电流极低、则可能存在这种情况、但 TVS 二极管不能实现恒定导通、并且当在击穿区域长时间运行时、可能会发生热故障。  [/报价]

    1.分流电流到电流的值是多少?

    2.我们可以使用两个 串联的 TPD1E10B09-Q1来对 VBR 进行升压吗?

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    1.我不是很清楚在这里问。 如果是指二极管在击穿期间可以安全分流多少电流、这取决于许多因素、例如脉冲持续时间、峰值电压/电流、迹线阻抗等。 这就是我们的器件按照 IEC 61000-4-5标准进行测试的原因。 根据8/20us 波形、该器件的额定峰值浪涌电流保护为5.5A。  

    2.您可以使用其中的两个来获得18V 的工作电压。 请注意、这在理论上也会使您的钳位电压加倍。

    此致、

    塞巴斯蒂安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    1.我不是很清楚在这里问。 如果是指二极管在击穿期间可以安全分流多少电流、这取决于许多因素、例如脉冲持续时间、峰值电压/电流、迹线阻抗等。 这就是我们的器件按照 IEC 61000-4-5标准进行测试的原因。 根据8/20us 波形、该器件的额定峰值浪涌电流保护为5.5A。  

    2.您可以使用其中的两个来获得18V 的工作电压。 请注意、这在理论上也会使您的钳位电压加倍。

    此致、

    塞巴斯蒂安