This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15BA101:EVM 的替代方案?

Guru**** 2797335 points

Other Parts Discussed in Thread: DS15BA101, DS30BA101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1289814/ds15ba101-alternatives-with-evm

器件型号:DS15BA101
主题中讨论的其他器件: DS30BA101

您好!

我正在寻找通过双绞线(可能是 CAT5)长距离驱动时钟的选项。  我认为 DS15BA101是可行的、但是此器件似乎非常旧、并且 EVM DriveCable02EVK 已不再可用。

您能给我任何备选方案/建议吗?  谢谢。

73、
蒂莫西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy、您好!

    另请考虑 DS30BA101。 这是 DS15BA101之后的下一代器件。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、您是否对双绞线进行了任何设置?

    73、
    蒂莫西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy、您好!

    请注意 DS30BA101数据表的图30。 这显示了100欧姆差分双绞线的电路图:

    此致、Nasser