This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1219:分辨率确认

Guru**** 2911820 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1219, LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1289790/lmh1219-resolution-confirm

器件型号:LMH1219
主题中讨论的其他器件: LMH1297

大家好、

客户需要一款可以支持列表中所有 SDI 输入分辨率的设备。 我不确定 LMH1219是否可以在这里工作。 如果不能、您能否帮助 确定 LMH1219不支持哪种分辨率?   您是否有任何可支持所有分辨率的推荐器件?

谢谢!

雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayna:

    LMH1219或 LMH1297等其他12G SDI 器件可以支持这些不同的帧速率。 请注意、我们的 SDI 器件在0层或物理层中运行。 因此、它们不会受到不同帧速率的影响。

    此致、Nasser