This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT41:EP、有何不同?

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDT41

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1290333/sn65lvdt41-sn65lvdt41-ep-how-it-different

器件型号:SN65LVDT41

大家好、SN65LVDT41与 EP 有何不同?

我已经看到它们的成本完全不同。 它是否可以交替使用?

谢谢。

Wipop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wipop、

    是的、这两个器件可以互换使用。 但是、标记为 EP 的器件被视为高可靠性产品。 这些器件用于航天和国防/军事目的。 EP 器件通过额外的认证来确保器件的高可靠性、因此成本更高。

    如果此器件不会用于航天和国防应用、我会推荐商用器件。

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    标有 EP 的设备视为高可靠性产品。

    这也包含在其他 TI 产品中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wipop、

    是的、是这样。

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢