This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:上行端口损坏

Guru**** 2925680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1288356/tusb4020bi-damage-to-upstream-ports

器件型号:TUSB4020BI

我们将在一个设计中使用这种 USB 集线器、其中上行端口直接连接到同一电路板上 CY8C4248 PSoC 控制器的下行端口。 集线器上的上游端口在现场被损坏。 我已经在启动时仔细研究了 USB 引脚的工作范围、这里没有发生任何异常情况、除了在有故障的单元上、DM 线保持低电平、DP 线变为高电平。 到目前为止、我们将查看一段时间内的故障率约为1%、我担心故障率会变得更糟。 更换轮毂似乎总是能解决问题。
VDD1.1由连接到 VDD3.3的 LDO 提供。 GRST 具有10uF 至 GND 和10K 至 VDD3.3。 似乎满足所有加电时序要求、因为电压轨彼此相差不超过3ms。 有任何见解吗?

这是上行端口的启动波形。 绿色表示 DP、黄色表示 DM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    汤姆:

       上电顺序不应损坏器件。 由于上行端口已嵌入、并且 ESD 事件没有机会触及它。

       首先、您需要 从 TI 本地 CQE 获得帮助以执行 FA、以找出它是 EOS 问题或其他 ESD 事件。

    稳压器

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    汤姆:

      很抱歉等待。 我会 为您找到当地的支持/联系人、以便开始重新测试流程。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    汤姆

     TI 客户支持团队的一名成员将与 您联系、他将告诉您如何将坏器件发送回 TI 以重新测试。 我现在将关闭此票证.  

    此致

    布赖恩