This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB926Q-Q1:最大水平同步脉冲宽度是否有任何限制?

Guru**** 778500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1290649/ds90ub926q-q1-is-there-any-limitation-on-maximum-horizontal-sync-pulse-width

器件型号:DS90UB926Q-Q1

您好  

最大水平同步脉冲宽度是否有任何限制? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SYNC 信号的使用取决于连接到926输出的显示屏的时序控制器(TCON)。  926不一定关心同步信号、因为它们取决于显示屏才能正确使用。

    此致!

    约什