Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DPHY440SS 您好、TI 团队、
我们将 SN65DPHY440SS 重计时器器件用于内部设计、我们面临一个从重计时器 IC 到灌电流连接器的布线问题。 在重定时器 IC 端交换数据通道可解决我们的问题。
是否可以分别将数据通道0和1与通道3和2交换? 如果这样做、在软件方面是否会有任何问题?