This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:即使连接了 SATA 器件、它也始终识别引导加载程序模式。

Guru**** 2941180 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261, TUSB9260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1289141/tusb9261-it-always-recognizes-bootloader-mode-even-though-a-sata-device-is-connected

器件型号:TUSB9261
主题中讨论的其他器件: TUSB9260

我正在努力使用 TUSB9261识别大容量存储设备(M.2 (SATA III) 256GB innodisk)

我使用的 是 imx8电路板、系统是 Linux。

我的问题是始终识别引导加载程序模式。  

我输入了命令 lsub、结果为"Bus 001 Device 003:ID 0451:926b Texas Instruments、Inc. TUSB9260启动加载程序"

因此 Linux 系统无法识别大容量存储。

如何调试该文件?  

例如、我要检查 TUSB9261是否能识别 SATA 器件。