This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849I:应用问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83849I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1290055/dp83849i-application-issues

器件型号:DP83849I

您好!

DP83849I PIN1/PIN3/PIN18/PIN44/PIN59/PIN61、  

这些引脚是否可以挂起?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    可以、如果 MAC 不需要 CRS 或 COL 引脚、那么可以将它们保持悬空/暂停状态。  PWRDOWN 也可以保持挂起状态、但最好使其保持已知状态、即上拉可避免其断电。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alvaro,

     谢谢!