This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:通过 Vio &lt 进入睡眠模式;uvio

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1290235/tcan1043a-q1-sleep-mode-entering-by-vio-uvio

器件型号:TCAN1043A-Q1

您好、TI 专家

在我们的 项目中、作为系统限制、我们不能使用 STB 和 EN 引脚来控制收发器 TCAN1043A-Q1进入睡眠模式。

 ,、当 VIO 缓降至低于 Uvio 的低电平时、我们需要关断 TCAN1043A-Q1的 VIO,、TUV)100~350ms(Time Out 、然后 TCAN1043A-Q1   进入睡眠模式。

我的问题:

是否可行或存在任何风险使用此方法将 TCAN1043A-Q1设置为进入睡眠模式?【我 之前没有尝试此方法】

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin:

    这是可行的、但不一定是典型情况。 您需要确保 MCU 已准备好进入睡眠模式、因此您通常会在断电之前将器件设置为睡眠模式。 但在您的情况下、可以通过 VIO 的受控斜降来将器件设置为睡眠模式。 您甚至可以使用 WUP 或使用不提供 VIO 的 WAKE 引脚将收发器唤醒至待机模式。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    埃里克·哈克特