请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1043A-Q1 您好、TI 专家
在我们的 项目中、作为系统限制、我们不能使用 STB 和 EN 引脚来控制收发器 TCAN1043A-Q1进入睡眠模式。
,、当 VIO 缓降至低于 Uvio 的低电平时、我们需要关断 TCAN1043A-Q1的 VIO,、TUV)100~350ms(Time Out 、然后 TCAN1043A-Q1 进入睡眠模式。
我的问题:
是否可行或存在任何风险使用此方法将 TCAN1043A-Q1设置为进入睡眠模式?【我 之前没有尝试此方法】