This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55LBC172:输出短路保护、器件行为

Guru**** 2961240 points

Other Parts Discussed in Thread: SN55LBC172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1290717/sn55lbc172-short-circuit-protection-on-outputs-device-behavior

器件型号:SN55LBC172

对于 SN55LBC172、数据表 显示存在正负电流限制和热关断以防止出现线路故障情况;对于这些故障情况下的器件行为、我们几乎未提供额外细节。

如果 4个输出中的1个输出的 Y 和 Z 输出短接在一起、则其他输出是否受影响?

输出端是否具有内部阻抗、可将输出电流限制在安全水平?  

单个短路的输出是否会导致器件进入热关断状态?

如果器件进入热关断状态、输出将进入何种状态(例如所有输出都会变为高阻态)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    因此、短路不一定会导致其他输出问题、除非短路会导致器件进入热关断状态(即所有输出都处于高阻态)-这对于大多数四通道 RS 485/PWR-422很可能是如此 RS。  

    2. 在短路期间有一个电流限制来阻止器件拉电流/灌电流超过250mA (对于定义的测试条件)  

    3.可能-很可能-一次短路很可能会使器件进入热关断状态-请参阅功率耗散表:

    超过这些额定功率可能导致器件进入热关断状态-因为功率耗散额定值是使结温达到最大额定温度(超过该温度后可能开始热关断)所需的功率  

    请注意、降额是针对 TA > 25C 而不是125C (25C 时的额定功率比125C 时的功率高100 *降额因数-因此存在拼写错误)。

    例如、如果您在100C 下使用"W"封装、并且在较短时间内超过400mW (P_MAX (100C)=(1W -(100C - 25C))* 8mW/C、则器件可能会进入热关断状态(结温高于150C 时可能会发生热关断)

    短路的类型也很重要。 如果它只是一个 Y 到 Z SHORT -未施加外部电压时、如果电流达到最大值(很可能是较小)、它将消耗的功率约为17.6 * 0.25^2或1.1W (1100mW)。 17.6来自于非常快速的近似值(VCC - 2 * Diple_Drop)/(2 * RON)= IO、其中17.6为2 * RON、并假设 DIODE_Drop 是0.3V、IO 达到其250mA 的最大值。  因此、通过这种快速近似、短路将有很大的机会促使器件进入热关断状态。 这在几乎任何四通道 RS 至485或 RS 422器件上都会成为问题、因为它们会在短路期间消耗大量电源。 可以通过向器件添加散热器来提高额定功率、但我们实际上并没有具体说明有助于确定散热器大小的太多信息。  

    最好是使用该部件来假设短路为1、这会使器件进入热关断状态(具体取决于实际电流、封装、 和环境温度)、所以设计人员应该将这一点考虑在内的设计中、因为这是一种可能的应用场景、会导致器件 发生热关断、因此应针对何时/何时发生这种情况制定应急计划。  

    4.热关断期间输出变为高阻态。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森