This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:自动检测 DS90UB948

Guru**** 2803845 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP, DS90UB947-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1290201/ds90ub947-q1-auto-detect-ds90ub948

器件型号:DS90UB947-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

客户正在对连接到显示器的显示解串器板上的 DS90UB947 EVM 和 DS90UB948进行基准测试。 它们具有三种不同的解串器板设计、均采用948 DES。 所有三种设计都在具有947和949串行器的实际最终产品中正常工作。  

对于基准测试、他们使用 ALP 工具命令947图形发生器向显示器发送图形。  这在三个解串器电路板设计之一上符合预期。 在其他两个电路板上、未建立初始链接、ALP 工具未在"Information"选项卡上显示948 DES。

为了使 SER 自动检测它、DES 需要做什么? 他们是否会在这些解串器板上设置错误、从而导致检测失败?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    此案例的1级制造商和 OEM 是谁?

    需要建立链路才能使 ALP 工具识别 DES 器件。 如果 两个有问题的电路板上没有链路、ALP 将无法自动检测器件、因为两个器件需要建立链路才能通过反向通道进行通信。  

    一旦客户能够在两块电路板上建立链路、ALP 就应该能够检测到器件。 在这两个电路板上、链接是否仅在使用947 EVM 电路板时丢失、而不在最终产品中?

    此致!

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何建立链路?  当947 EVM 连接到其中一个解串器板时、它会自动发生。 他们正在尝试找出其他解串器板上可能存在的问题、这将导致解串器无法建立链路。   

    正确的是、所有 DES 板在具有947和949 生产 SER 板的最终产品中工作。  

    OEM 是 Nikola  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我们的 EVM 是成对设计的、这意味着在设计每个 EVM 器件时都会 考虑到其各自对应的 SER 或 DES EVM。 考虑到这一点、EVM 和电路板之间可能会出现通道规格问题、导致器件无法 链接的边缘情况。

    您能否向我提供以下信息:正在使用的布线、连接器类型、链路上使用的组件(即 CMC)。

    如果客户的系统已在最终设置中正常工作、是否有理由希望进行工作台工作?

    此致!

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikolas:

    客户测试设置使用 Rosenburger 连接器和电缆。 它们使用两条电缆、一条5英尺、另一条7英尺。  

    他们正在为显示供应商开发测试系统。  他们目前使用的是最终产品的设备、但测试设置将更方便、并提高产量。 设置好 EVM 后、他们将设计自己的串行器测试板。  为此、他们申请了 DS90UB947-Q1EVM 的设计文件以加快电路板设计。  它们使用 Altium 和 Orcad。  我们与客户签订了 NDA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    关于当前系统、您能否向我提供客户的 DES 板的原理图和布局? 请随时通过 E2E 私人消息与我分享、因为此主题是公开的。  

    关于他们未来测试板的设计、请允许我一直到星期一与我的团队确认我可以为您提供设计文件。 我会尽快通过 E2E 私人消息发送给他们

    此致!

    尼古拉斯