This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26LV31QML:短路限制行为/保护

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1291177/ds26lv31qml-short-circuit-limiting-behavior-protection

器件型号:DS26LV31QML

您好、TI!

对于 DS26LV31差分线路驱动器、数据表中指明了±150mA max 每引脚的直流输出电流和-160mA 高电平输出短接至 GND 的输出短路电流。  一次只短路一个输出

数据表中没有关于引脚热关断限制或电流限制的其他详细信息、但根据输出短路电流、似乎有某种内部短路保护机制。   

是否存在内部保护、可以使单个输出无限期地短接至地?   

如何将输出高电平和低电平(执行1+和执行1-)短接在一起?

如果多个输出对地短路或相互短路、该器件是否有其他热关断保护功能?  如果是、输出会进入什么状态?

如果通道之间发生短路、器件将如何运行(例如:假设通道具有串行数据流、是否将1+输出短接到执行2+输出)?

谢谢。

杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    该器件对差分驱动器输出电流没有电流限制(在 GND 短路情况下可提供高达160mA 的电流)、但不具有热关断特性。

    对于您直接提出的问题:

    1.无限期短接至 GND 取决于器件上消耗的功率和环境温度。  

    其中最大功率 通过以下公式近似计算得出:P_max (T)= P_max (25C)-(T-25)* DeratingFactor -> P_max (T)= 1119mW -(T - 25C)* 7.5mW/c。

    输出和接地之间的短路电阻应分别对应于典型电流和最大电流、大约介于90欧姆和~16欧姆之间  

    因此、 对于接地短路的输出、您期望消耗的功率介于90 * 30mA^2 = 81mW 至16 * 160mA ~ 2^410mW 之间-这正是除了器件的空闲电流之外、而且由于开关而产生的任何交流损耗都将添加到 减少。

    如果您没有违反将取决于环境温度的 P_max (T)、则可能可以发生不确定的 GND 短路。 这只是一个近似值、因为 P_max (T)取自热阻抗、这在一定程度上取决于所处的系统。

    2.我们不能直接保证此器件上的规范-它输出的电流很可能小于接地短路、因为理想情况下 VO 会接近接地端 VCC /2、因此有源驱动器请求的电流会更少。 然而、对功耗的考虑也是一样的、并且您必须考虑到电流将从一个引脚退出并进入另一个引脚、从而增加器件上的功耗。  

    3.无热关断-如果超出额定功率且裸片温度过高、则器件可能会损坏/损坏。 这也适用于多个短路、一个短路很可能不会损坏器件、多个短路很可能会损坏器件、因此、如果选择此器件、需要通过某种系统级别的方法来检测短路、并找到缓解短路的方法来防止 一次写入。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您是否认为输出端的内部电阻介于16和90欧姆之间?

    否则、我们似乎需要添加外部电阻、以在低阻抗短路的情况下限制输出电流。  

    谢谢。

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    从运行的角度来看-输出行为的电阻就像任何 RS 422或 RS 至485器件一样-器件内部实际工作的机制与器件的应用设计无关 、但通常可以假定为 VCC ->二极管/晶体管- >输出、其中晶体管为可变电阻 -在对 GND 短路期间、输出电阻将介于16和90欧姆之间 -假设 VCC = 3V 且 VCC 和 APX 的输出之间存在二极管压降。 0.3V 、这意味着可变电阻上的电压 为2.7V -由于 IOS 规格、通常为30 mA 提供-它通常约为90欧姆-但对于最大短路、它可以降到~16欧姆 (实际上、它将更接近17个-但略低于17个-但是这是一个非常快速的近似值)。

    该器件通过改变其输出电阻来自限制其电流-所以我没有说过什么  绝对绝不 意味着您需要放置一个外部电阻器 来使器件保持在其 IO 规格范围内-数据表中非常明确地指出、器件 在短接至 GND 时不会提供不超过160mA 的电流- 我所做的只是给出发生 GND 短路时的近似输出电阻、因为它简要概述了该器件在应用中的工作原理 (就像您对器件建模一样、它的工作方式与实际器件非常相似-这些类型的器件通常具有非常高的线性度)。 输出端的串联电阻会极大地降低系统的 SNR,因为总线应该端接到接收器,因此任何串联电阻都会使输出衰减。 虽然一些应用会将串联电阻放在这里(大多数情况下它们不应该这样做、除非它们是添加了外部浪涌保护的防脉冲电阻器-否则它们的成本大大超过了优点、因为这会有效地削弱总线的驱动强度)  

    从系统级别来说、您实际上只需要知道预期近似的电流以及电源电压级别-因为短路期间的功率可能近似为 VCC * IO -因此最坏情况是3.6V * 160mA = 576mW、就在短路时 -不包括其他损失(切换、怠速等) -我在我的第一篇文章中有电阻,从概念上显示正在发生什么,因为最终发生了什么-当输出短接至 GND 时,输出阻抗增加以限制输出电流。  

    此致!

    帕克·道德森