This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LT012AQ-Q1:非板载电缆距离

Guru**** 670100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1291395/ds90lt012aq-q1-off-board-cable-distance

器件型号:DS90LT012AQ-Q1

您好、专家:  

客户正在评估使用以下两个器件在两个照明板之间传输数据。 如果使用10MHz 时钟、那么  DS90LT012AQ 和 DS90LV011AQ 可支持的外部电缆距离有多长?  

LVDS 差动线路接收器: DS90LT012AQ

LVDS 差动线路驱动器 DS90LV011AQ  

下面是系统方框图。  

谢谢!

温伊登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    电缆长度越长、它向系统添加的抖动就越多。 随着抖动增加、您的系统可能无法区分高位或低位。 请参阅以下应用手册以了解更多信息。  

    您能够多远、多快地操作 LVDS 驱动器和接收器?

    假设频率为10 MHz、可以放心地假设电缆长度可大于10米、而不会出现性能问题。

    此致、

    约什