This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:PHY 地址异常

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1291638/dp83848k-phy-address-abnormal

器件型号:DP83848K

我们在末端使用了 M2S150T SOC MII 链路 dp83848、但 SOC 控制器异常访问 Phy 地址。 然后、我们使用 GPIO 模拟 SMI 访问 Phy、但不能读回任何数据。 GPIO 仿真 SMI 时序无需连接到 MII、仅释放复位、以及使用25MHz 的外部时钟和25MHz_OUT 引脚输出25MHz 访问 Phy。 4.7K 已替换为2.2K。 请帮助分析异常 PHY 地址的原因。

e2e.ti.com/.../S2902_517FE3539F530674FE56_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供更多关于状况的信息。 SMI 是否正常工作?

    我知道曾使用 GPIO 来模拟 SMI 接口、但我不知道还有哪些其他信息。 您可以重新表述吗?

    此致、

    格罗姆