This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1021A-Q1:第9.4.4.1节澄清

Guru**** 2693445 points

Other Parts Discussed in Thread: TLIN1021A-Q1, ESD1LIN24-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1290132/tlin1021a-q1-section-9-4-4-1-clarification

器件型号:TLIN1021A-Q1
主题中讨论的其他器件: ESD1LIN24-Q1

大家好、LIN 团队:

 我想澄清第二段的以下两句话:
"LWU 电路在正常模式下未激活。 为了大大减少系统级流耗、端子的内部偏置电压与端子上的状态一致、延迟为 tWAKE (最小值)。"

这是否意味着如果我们不在 t_WAKE (min)内将器件置于正常模式、那么我们的器件将返回睡眠模式?

 谢谢!
尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikola,

    感谢您的联系! 这是指器件上的 WAKE 引脚。 它可以在未使用时保持高电平或低电平、但如果我们在 WAKE 引脚上实现单向上拉或内部下拉、以保持其稳定、则如果设计人员将该引脚连接到特定方向、则会存在大量泄漏电流的风险。 因此、无论引脚的状态如何、引脚都会主动地在高电平和低电平之间切换其内部偏置。 通过确保偏置与引脚的状态相匹配、这有助于更大限度地减小泄漏电流。 例如、如果您从高电平变为低电平、则引脚上的内部偏置将在 tWAKE (min)之后从高电平切换到低电平

    WAKE 引脚上的恒定高电平有一个到 VSUP 的内部上拉电阻、而 WAKE 引脚上的恒定低电平有一个到 GND 的内部下拉电阻。

    此致!

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

     感谢您的答复和澄清。  

     但是、我们的客户希望知道他们唤醒器件以在器件返回睡眠模式之前将其设置为正常模式的电量。  
     也许你解释了这一点,但我仍然不知道这是如何真正的工作。

     您是否还有建议与 TLIN1021A-Q1搭配使用的保护器件?

    谢谢!
    尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikola,

    明白了、感谢您的澄清。 一旦将器件置于正常模式、它将无限期地保持在该模式、直到 EN 为低电平或直到移除 VSUP (断电)。

    对于 ESD 保护、我们经常推荐使用专为 LIN 保护而设计的 ESD1LIN24-Q1。

    此致!

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Danny、我想我们仍然不知道对方的观点。

    我的问题是:TLIN 处于睡眠模式。 我决定我需要发送一条指令。 I WAKE UP TLIN1021A-Q1。 在 TLIN1021A-Q1返回睡眠模式之前、我必须将该指令发送到 TLIN1021A-Q1确切需要多长时间?

    这正是我对 t_wake 的存在原因感到困惑的地方。  

    很抱歉混淆不清、如果您不理解我的问题、请与我设置 WebEx 通话。

    此致!
    尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikola,

    不涉及计时器。 我想您可能是指我们一些 CAN 器件上存在的睡眠唤醒计时器。 TLIN1021A-Q1系列没有此类计时器。

    此致!

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    答案:
    否、它会保持待机模式、返回睡眠模式的唯一方法是进入正常模式、然后将其设置为睡眠。