This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9536:关于 VCC 至 GND 电容器

Guru**** 2925940 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1291324/tca9536-about-the-vcc-to-gnd-capacitor

器件型号:TCA9536

大家好、

在数据表的典型应用中、VCC 和 GND 之间没有电容器。

但是、在 EVM 上有一个100nF 的电容器。

您通常会在此处推荐电容器吗? 客户应遵循哪种设计?

谢谢。

卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此电容器是必需的。 典型的应用原理图错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    是的、这是我们的最终错误。 我已记录修复它。  

    我们在布局示例中显示了一个将电源电容及其置于 VCC 中的位置增加了一个去耦电容、但我们在此取消了电容的值。  

    Unknown 说:
    您通常会在这里推荐电容器吗? 客户应遵循哪种设计?

    客户应遵循在此处向电源线添加去耦电容器的做法。 强烈建议在 VCC 引脚附近放置100nF 或0.1uF 电容器。  

    此致、

    泰勒