This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65176B:如何了解接收器的输入电阻规格?

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65176B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1291336/sn65176b-how-to-understand-the-input-resistance-spec-for-receiver

器件型号:SN65176B

数据表显示接收器的最小输入电阻为12k Ω。 客户想了解此规格如何影响系统设计以及如何将其用于外部电路设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A/B 输入原理图如图8-3所示。 如果您尝试测量输入和 GND 之间的电阻、则至少会得到12 kΩ。

    此规格没有太大帮助。 需要注意的是、SN65176B 的输入对应一个 RS -485单位负载、因此一条总线上最多可以有32个此类接收器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    正如 Clemens 提到的、输入电阻用于测量差分接收器输入和 GND 之间的阻抗。  

    该规格在总线负载和偏置电阻器大小方面对 RS 至485系统很重要。  

    该标准允许在 RS 至485总线上高达32个单位负载- 12K 欧姆等于1单位负载-因此您可以在 RS 至485总线上具有32个1Unit 负载器件-这相当于使用375欧姆电阻器加载总线。  在大多数应用中、您无需使用实际电阻值-仅使用 UL 值-对于此器件、该值将是1 -更多的现代器件将具有分数 UL 值(1/2、1/4和1/8 UL)、这允许使用64,128、 和总线上的256个接收器)  

    如果您的客户向总线施加空闲失效防护偏置 (在 A 上添加一个上拉电阻器、在 B 上添加一个下拉电阻器、以防止总线空闲时输入未定义-如需更多信息、请访问此处:  https://www.ti.com/lit/an/slyt324/slyt324.pdf)总线负载计算中还必须包含失效防护偏置电阻器-这意味着添加这些电阻器将减少总线上允许的差分接收器数量。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森