This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS208:TRS208IDBR

Guru**** 2928790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1291347/trs208-trs208idbr

器件型号:TRS208

TRS208IDBRのテストデータについて質問があります。結果はCDMアイテムのデータシートを参照になりますが、内容は記述されていません。CDM 項目の結果はどうなりますか?

下に画像を貼ります結果について教えてください。

よろしくお願いいたします。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对 TRS208IDBR 的测试数据有疑问。 结果参考了清洁发展机制项目的数据表,但内容未作说明。 清洁发展机制项目的结果如何?

    粘贴以下图像。 请告诉我们结果。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto-San:

    我们没有信息、该表上的"请参阅数据表"是通用填充项、实际上并不指示我们是否有它-对于较旧的 RS - RS -485、它通常不存在。 对于由此给您带来的不便、我深表歉意。  


    此致!

    帕克·道德森