This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:OSC 电压低于数据表

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550EVM, TCAN4550-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1288742/tcan4550-osc-voltage-is-lower-than-datesheet

器件型号:TCAN4550

戒律:

客户使用外部40M Hz OSC、与 TCAN4550EVM 相同的电路、他们发现 OSC1电压大于0.85*Vio=0.85*3.3V=2.805V、下面的波形显示大约为0.85V、他们还发现 OSC1电压与 EVM 相同。 您能帮助检查发生了什么吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haiwen、

    TCAN4550-Q1支持晶体和单端时钟选项。  0.85* VIO 是单端时钟电压的技术规格,而不是晶体的技术规格。

    当器件在单端时钟模式(OSC2引脚接地)下使用时、OSC1引脚用作单端时钟信号的"输入"、该信号必须具有至少0.85V * VIO 或2.805V 的高电压电平(根据您的计算结果)。

    当器件用于晶体模式时、OSC1引脚用作"输出"引脚、以便向晶体提供电流以启动和维持振荡。  然后、OSC2引脚被用作晶振时钟信号的"输入"。  晶体振幅的峰-峰值幅度应为1V 或更低、这正是您所测量的。

    我还建议查看 TCAN455x 时钟优化和设计指南应用手册(链接)、了解有关配置此时钟电路的更多信息。

    此致、

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔纳森:

    感谢您的分享。 现在、客户发现下面的中显示了另一个异常波形

    开始时在120欧姆负载下存在异常压降。 您能帮助检查一下是否可以吗? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haiwen、

    这是一个正常观察结果、有两个可能的因素。  

    第一个来自共模振铃、原因是 CAN 总线和端接之间存在轻微的阻抗不匹配。  这是正常现象、您可以看到它对 CANH 和 CANL 信号的影响相同。  我所说的这是指压降方向相同、不会影响 CANH 和 CANL 信号之间的"差分"电压、而这正是 CAN 的关键所在。  

    第二个因素是、从空闲或隐性状态变为活动状态所需的电流突然变化导致的电压降。  这可能表明可能需要一些额外的去耦电容。

    这是一个常见的观察结果、可能会随着 CAN 总线的物理属性、数据速率、总线负载(工作时间与空闲时间)等而发生变化。  重要的一点是、CANH 和 CANL 之间的差分电压仍然可以。

    此致、

    乔纳森