This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:THVD8000 EVM 的最大输入电压

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1292607/thvd8000-maximum-input-voltage-for-thvd8000-evm

器件型号:THVD8000

您好!

我的客户希望了解 THVD8000 EVM 的最大可接受输入电压。
它是100V DC 受100V 电容器限制吗?

此致、
奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba:

    实际上、对于电源轨、我不会在这个 EVM 上输入超过大约36V 的电压。 该 EVM 采用标准直流(如果低电压和高电压完全不同、则交流应用具有一些其他修改) THVD8000应用-其在36V 左右达到最大值(您可能会达到50V)。 我们目前没有用于 THVD8000的高电压 EVM。  

    此致!

    帕克·道德森