This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:高温下通信异常

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1292695/dp83822i-communication-abnormality-at-high-temperatures

器件型号:DP83822I

如果在高温下(通过75℃)使用 DP83822I、某些 IC 将会发生通信错误。

请告诉我关于此操作的以下四个要点。

①Would 请让我知道 NG IC 中出现 PHY 内部寄存器设置错误的可能原因?

例如、基准电压是由于高温还是其他原因而变化?

②Are 有什么可能的对策?

③Would 请告诉我、除了寄存器设置之外、您是否对通信错误有任何疑问?

④If 使用 DP83822I 时、您还有任何其他需要注意的地方、请告知。

[其他信息]

・电路配置基于数据表中的典型应用。

・OK 和 NG IC 的布局条件存在差异。

  -好的:通过×9,有一个实心的样式在背面。

  - NG:通过×5,有"没有"一个实心的样式在背面。

・即使发生异常后温度降低、问题也不会改善。

  降低温度后重新启动将恢复正常。

・正常启动后、即使温度升高到75℃ 或更高、也不会出现异常。

  如果您在升高温度后重新启动、它将失败。

・25MHz 时钟从[RX_D3/GPIO3]引脚输出。

  →假定在启动期间、由于高温、共用引脚被错误设定(扩展寄存器地址0x0462)。

・自举电压不会波动。

  ⇒我们猜测 PHY 内部寄存器的初始设置可能会在高温启动期间受到某些因素的影响、进而导致错误。

・以下是 OK/NG 寄存器的比较。 (左:OK、右:NG)

    

・OK/NG 的[RX_D3/GPIO3]波形如下所示。  (左:OK 和0x0462数据为0x0001、右:NG 和0x0642数据为0x0301)

  *蓝色: PHY 复位,黄色: RX_D3/GPIO3

    

NG 波形放大→μ m (25MHz 输出)

此致、