This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83-Q1:随机垂直同步问题

Guru**** 2752135 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1292203/sn65dsi83-q1-random-vertical-sync-issue

器件型号:SN65DSI83-Q1

您好!

我们将 Raspberry Pi CM4和 SN65DSI83-Q1芯片与 Ampire 显示器搭配使用。 我们遇到的问题是、有时、如果系统启动100次、显示屏就无法通过包含 视频的方式显示正确的数据。 似乎存在一些垂直同步问题、并且某些行显示在不同的位置、而不是应有的位置。  

我们发现、有时可以 通过设置 SN65DSI83-Q1上的 PLL_EN 寄存器来关闭/打开 PLL 来解决此问题、尽管这每次都不起作用、因此我们可能必须将其关闭和打开多次才能修复。  我们试图显示测试图形、以查看问题是否与 DSI 信号形成 CM4 SN65DSI 芯片有关、但没有得到帮助、因为测试图形中所有线条都是垂直的、因此垂直同步问题不会影响该特定图片(运气不好)。  

有什么方法可以显示不同的测试图形吗?

有什么想法可能会导致这种情况?  

我不认为这是一个计时问题、因为它看起来真的是随机发生的、我认为如果我们有时间用于我们的显示错误、这将会更频繁地发生。 我们曾尝试在 Linux 内核中处理显示器的时序、但没成功。

谢谢你。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、阿尔斯、  

    您是否使用 DSICLK 或 REFCLK 作为 LVDS 时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    感谢快速响应。

    我们在使用 DSICLK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以使用 REFCLK? 这似乎很可能是 DSICLK 过度抖动导致的偶发问题、使用 REFCLK 可完全解决该问题。