This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP0604:TDP0604

Guru**** 2930930 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP0604, SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1292407/tdp0604-tdp0604

器件型号:TDP0604
主题中讨论的其他器件: SN65DP159

您好

此 TDP0604是否支持 DVI1.0输出?
我的应用是来自 DP++输入的 DVI1.0输出。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、 TDP0604可以支持 DVI 1.0输出。 如果您的应用需要重定时器选项、则还需考虑 SN65DP159。

    谢谢。

    扎赫