This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:当 INT 为低电平时、在连接时无响应

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1291412/dp83822i-no-response-on-connecting-while-int-is-low

器件型号:DP83822I

您好的专家团队

我们发现、当0x12/0x13中存在一些挂起中断时、DP83822将保持卡滞、并且不会响应电缆连接。  DP83822在连接前是否需要清除所有中断? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道 PHY 的这种行为。 如果在这种情况下、您是否确保 PHY 的中断引脚已通过寄存器0x11[0]正确配置? 此外、如果通过禁用寄存器0x12、0x13上相应的使能来禁用中断、它们仍然会出现问题吗?

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome

    感谢您的回复! 是的、读取并清除0x12/13可以解决此问题。 您可以测试一下 EVM 吗? 我们已经告诉他们禁用中断、因为他们在使用 EtherCAT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要在实验室中进行检查、但我不确定能否在 EVM 上的实验室环境中重新创建中断。 如果他们正在使用 EtherCAT、因此没有使用中断、为什么客户还在研究这种情况?

    此致、

    格罗姆