This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:AM62A PSDK Linux BSP 所需的驱动程序支持

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1292062/tfp410-driver-support-required-for-am62a-psdk-linux-bsp

器件型号:TFP410

您好、TFP410 Champ

您能否检查 AM62A 处理器 SDK 是否可支持 TFP410?

谢谢。

此致、  

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔  

    TFP410可以使用其引脚直接进行配置、无需相关驱动程序。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时澄清。  

    如何使用 HDMI 许可证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不熟悉许可、但我认为、要在任何产品或组件中实现 HDMI、他们需要获得 HDMI LLC 的许可。 有关许可要求、请与 HDMI.org 联系。

    谢谢

    大卫