This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LV1224B:最小更改的同步模式

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LV1224B, SN65LV1023A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1291272/sn65lv1224b-sync-pattern-with-minimal-changes

器件型号:SN65LV1224B
主题中讨论的其他器件: SN65LV1023A

您好!

我们目前使用的是 SN65LV1023A/SN65LV1224B SerDes。

为了降低 EMC、我们做出了以下几点:

通过更改我们用于锁定和保持锁定的同步模式来减少链路上的事务。

我们的合作伙伴 随机锁定同步

过去我们遇到锁定问题、因此我们要与所有零->所有1进行同步、以此类推。

我们需要建议具有最小更改的同步模式、从而保证通道将锁定并保持锁定状态。

我们可以使用走零 模式还是走一模式?

如果否、您有建议吗?

此致

泽夫·格贝尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeev:

    感谢您的到来。 我们正在查看您的问题、并将作出简短的回答。

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeev:

    REFCLK 和 TCLK 的时钟容差是多少? 时钟容差不能高于 ±100ppm、否则会发生锁定问题。

    此致、

    约什