This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:ABW 封装热性能信息

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1291420/ds280df810-abw-package-thermal-information

器件型号:DS280DF810

大家好、

需要 ABW 封装热性能信息、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我将对其进行深入探讨、明天就可以提供更多详细信息。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    以下热性能信息适用于 ABW 4层 JEDEC 板。

    Theta JA 高 K (标准数据表值):22.1C/W
    Theta jc、顶部(标准数据表值):1.4 C/W
    Theta JB (标准数据表值):7.0 C/W
    PSI JT (标准数据表值):0.3 C/W
    PSI JB (标准数据表值):7.0 C/W

    谢谢。
    德鲁