This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1142:了解 TUSB1142

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1142, TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1291983/tusb1142-review-about-tusb1142

器件型号:TUSB1142
主题中讨论的其他器件: TUSB321

您好!

我使用 TUSB1142将来自其他板的 USB 3.2信号从板对板连接器转接至 USB Type-C 连接器。

另一电路板的 TX/RX 线路上没有串联电容器。

来自另一电路板的 TX 也连接到 TUSB1142的 TX、RX 信号。

所有布局限制都是从 DS 中提取的、并写入左下角。

如果 IC 需要复位电路、配置引脚建议、翻转逻辑、布局限制或任何其他我可能未考虑的事项、请考虑串联电容器、去耦电源电容器、TX/RX 连接。

 

谢谢!

祝您度过美好的一天!

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    串联电容器看起来正常。

    我看到您正在 下拉 SLP_S0#引脚

    这将禁用 RX 检测功能、并可能阻止 1142进入活动模式。 而是向上拉 SLP_S0#。 以下是数据表中 SLP_S0#功能的更好解释:

    由于 TUSB321上的端口引脚悬空、因此您使用的是 DRP 模式 、并且 需要确保  USB VBUS 由某个器件进行控制。  

    这通常是通过321上的 ID 引脚和 VBUS 开关来完成的。 当321是 DFP 时、开关将应用 VBUS、而 当用作 UFP 时、开关将不会应用 VBUS。

    从原理图中可以看出、ID 引脚似乎与 MCU 连接。 我假设 您的 MCU 将控制是否施加 VBUS、这是可以的。 如果这是您的实现、那么看起来不错。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有一个建议是将串联电容器的大小从402更改为201。 402型电容器可能导致 TX/RX 迹线中发生信号反射、因为它比放置在其上面的迹线大得多。

    一般而言、最好 根据电容器 放置的迹线的尺寸来调节电容器的尺寸。

    此致!

    谢恩