This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS171:TMDS 到 CML

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1292000/tmds171-tmds-to-cml

器件型号:TMDS171

您好!

我想将 TMDS171 DFF 输出连接到 CML 逻辑 可接受的器件。

是否需要  从外部添加50欧姆至3.3上拉电阻、或  在 TMDS171发送器输出内部添加50欧姆至3.3上拉电阻?

差动通道为高速通信(每通道2.5Gbps)、我担心增加 上拉电阻会影响信号的完整性    

谢谢!

艾纳夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在研究这个问题、很快会回来与您联系。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Einav、

    8.2功能方框图显示、器件在器件均衡器的输入端具有一个内部50欧姆上拉电阻。

    输出端的50 Ω 终端应在连接到输出端的用电器件内部。 例如、请参阅 图10。 抖动测量电路的输出电压。

    谢谢。

    扎赫