This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR810:RX 上的交流耦合电容器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1292308/ds160pr810-ac-coupling-caps-on-rx

器件型号:DS160PR810

大家好、

我的客户在进行设计时参考数据表中的下图:

该图包括转接驱动器 RX 侧的交流耦合电容器、但 PCIe 规范指出交流耦合电容器由 TX 引脚处理。

我们的器件是否在 RX 侧需要额外的交流耦合电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的联系。 DS160PR810在 RX 侧不需要额外的交流耦合电容。 只要发射 PCIe 器件的每个通道都有交流耦合电容器(集成或放置在转接驱动器的 RX 引脚之前)、就可以满足 PCIe 交流耦合电容器的要求。

    该图具有少许误导性、但显示了确保实施 DS160PR810的工程师注意每个 TX 上交流电容器的要求。 为了便于更明确地参考、 DS160PR810EVM-RSC 用户指南 原理图(第16-19页)显示了采用 x16配置的4x DS160PR810的实现示例。

    此致!
    大卫