This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811S-Q1:从100Base-T1转换为标准以太网

Guru**** 2838730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1292270/dp83tc811s-q1-convert-from-100base-t1-to-standard-ethernet

器件型号:DP83TC811S-Q1

您好!

上一篇文章中 、针对单向至双向转换器解决方案提出了一种解决方案。 从100BASE-T1到以太网100Base-TX、使用  DP83822作为中间值。  

您能否提供有关连接外观的支持? 我使用了 EVM https://www.ti.com/tool/DP83TC811EVM 中的参考设计 

谢谢!  

此致!

科拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cora:

    对于连接、而不是如随附图片中所示进行连接、您必须根据要位于 MII、RMII 或 RGMII 中的配置使用 MII 线。  

    此致、

    阿瓦塔