This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539-Q1:内部引脚仅拉至高电平问题

Guru**** 1630180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1292131/tca9539-q1-int-pin-only-pull-high-question

器件型号:TCA9539-Q1

您好、支持团队

关于 INT 引脚我们是否只能拉高而不连接到 MCU? 有任何疑虑?

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /INT 引脚是输出引脚、可以保持开路。 如果您从不读取它、则无需将它连接到 MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    我同意克莱门斯的观点。 /INT 引脚是一个输出、如果未使用、可以在没有上拉电阻器的情况下保持开路。 也可以使用上拉电阻器。  

    此致、

    泰勒