This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:USB 集线器解决方案

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1291987/tusb8044a-the-usb-hub-solution

器件型号:TUSB8044A

大家好。

我阅读了  TUSB8044A 数据表、发现 TUSB8044A 存在一些问题:

1.我们需要使用 TUSB8044A 将 USB3.0传输到 USB2.0 (输入 USB3.0信号 和输出4端口 USB 2.0信号)、该解决方案是否可用?

2.由于速度较高、我们把 USB3.0用作上行端口、我们也会把 USB2.0用作 下行端口、所以我们最好建议一下是否可以使用上行端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亮:

      USB3和 USB2是独立的信号路径。 因此、TUSB8044A 内部有 USB3集线器和 USB2集线器。 但您无法使用 USB3上行端口和获取 USB2下行端口。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我们希望 USB3.0上行和 USB2.0下行、如果有任何 TI 器件要推广、我们会建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亮:

      TI 没有可推广的 USB 集线器设备。

    此致

    大脑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的热情支持。