Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB8044A 大家好。
我阅读了 TUSB8044A 数据表、发现 TUSB8044A 存在一些问题:
1.我们需要使用 TUSB8044A 将 USB3.0传输到 USB2.0 (输入 USB3.0信号 和输出4端口 USB 2.0信号)、该解决方案是否可用?
2.由于速度较高、我们把 USB3.0用作上行端口、我们也会把 USB2.0用作 下行端口、所以我们最好建议一下是否可以使用上行端口。