This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX232E:电容器

Guru**** 2906310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1292012/max232e-capacitor

器件型号:MAX232E

您好!

我的客户计划在以下电路图的 C1、C2、C3和 C4中实施 TMK107BJ105KA-T。

数据表: https://html.alldatasheet.com/html-pdf/641924/TAIYO-YUDEN/TMK107BJ105KA-T/1474/2/TMK107BJ105KA-T.html

我可以使用该电容器吗?

是否存在直流偏置特性和延迟等任何问题?

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表说明"陶瓷电容器是可接受的"。

    小型陶瓷电容器的直流偏置特性不好、但电解电容器的容差也会不好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    它们应该是可以使用的-也就是说、最好是您可以提高下一个电压额定值(25V)以避免电容器降额。 陶瓷电容器有效电容开始明显下降到低于额定电压。 一般而言、我们建议-如果使用陶瓷电容器(在大多数 RS -232器件设计中、陶瓷电容器是最常见的)-额定电压是可看到的最大电压的2倍。 由于此器件电荷泵输出+/-8.5V、通常为17V -这通常意味着最佳电容器的额定电压为25V。  使用的电流电容器有一个附件。  在8.5V 直流电压(电荷泵的输出主要为直流电压)下降低-30%、这是相当显著的。  

    最有可能的是、它不会导致太大的问题、如果有的话、 但电容器的降额有点高、我会推荐额定电压为25V 的陶瓷电容器(如果您可以找到可以正常工作的17V 或18V 电容器-但我认为25V 将是下一个广为提供的最常见的型号)  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森