This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55116:8个内部电阻器

Guru**** 2644665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1292195/sn55116-8-internal-resistor

器件型号:SN55116

我们使用的是 SNJ55116J 差分线路收发器。 我们使用 A-B 输入、一个输入在引脚6有130欧姆端接选项、我们不使用该引脚。  

有一个8K 欧姆的内部电阻来自 Vcc、以上拉引脚7上的输入。 我们的电路具有电压曲线网络设置、可在引脚7证明为500mV。 设计应用时、我觉得工程师没有考虑内部8K 到 Vcc 的情况。 这会将5 500mV 基准推到600mV、并在 IC 与 IC 之间变化。 我在整个生产日期代码替换 IC 时得到的结果不恒定。  

我的问题是:

8K 标称内部电阻的容差是多少?

多年来、SNJ55116J 是否经过修订、从而可能改变这个8K 电阻上拉电阻?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入端的上拉和下拉构成一个分压器。 只有它们的比率才很重要、因此它们的设计并不精确。

    最大 II (rec)规格意味着电阻器不能小于6111 Ω。您可以假设容差与端接电阻器的容差类似(规定了最小值和最大值)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我们没有为该电阻器指定容差-正如 Clemens 提到的、比率是最重要的-如前所述、在本主题中、根据数据表规格、最小值建议为6111欧姆。  

    最接近的近似值很可能是 RT 电阻器容差、根据数据表、该容差(假设标称值为130) 约为

    +28.5%/-41%-这一数值很可能 比8k 标称电阻的容差更差(因为负容差大小仅为 apprx。 -23.6%和|-23.6%|<|-41%|)。  

    很可能会有相当数量的变异性-所以你看到的东西似乎是或多或少期望的。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森