This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539:裸露焊盘接线?

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1291727/tca9539-exposed-pad-wiring

器件型号:TCA9539

大家好、

外露的中央衬垫的建议接线是什么?

它是否应该连接至 GND?

Br、
斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    数据表中没有任何内容表明"外露中心焊盘"与任何外部引脚以电气方式连接。 该焊盘用于更稳定的焊接连接、但也用作散热机制来将热量从 IC 中带走。 大多数人会说将该中心焊盘连接到 GND、因为大多数 PCB 中的 GND 平面是非常大的金属块、有利于进行热传导。 此外露焊盘可以连接到 GND 平面或 VCC 平面、具体取决于客户偏好。  

    主要思想:将焊盘连接到 PCB 上的大块金属。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    焊盘粘在基板上、通常处于 GND 电位。 胶水可能是导电的。 因此、焊盘如果不悬空、不应连接到 GND 以外的任何其他电压。 请参阅 [FAQ]逻辑 QFN 器件的散热焊盘应连接在何处?