This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801X16EVM:TI 重定时器 DS160PT801X16 EVM 测试

Guru**** 2386730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1289764/ds160pt801x16evm-ti-re-timer-ds160pt801x16-evm-test

器件型号:DS160PT801X16EVM

您好  

客户更换另一个 PCIe Gen4图形卡 Intel A50。 此卡在带有 TI 重定时器演示板的 Intel IOMT 工具中仍然出现故障、但可以在系统空闲时运行第4代。
我还附上国际监测组的报告。

在 TI GUI 中:

  1. I 设置4x4
  2. 高级页面可以看到 A4是第4代  
  3. 眼图监视器页面似乎有波形。

    我只更换 dGPU 卡,其他都是一样的。 您能对 TI 重定时器电路板的 A50有什么建议吗? 在本例中、我们是否可以使用 TI 演示板通过 Intel IOMT 工具?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    请让我内部看看这个问题、因为我相信高富添也提出了类似的问题。

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    让我们跟进 Zoe Ko 在 E2E 帖子上的情况。 我现在要将它标记为已解决。

    此致!
    大卫