This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD230:SN65HVD230 H-L 线路持续为高电平、当连接到 MCU 时、会导致 MCU 位时序错误。

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1290000/sn65hvd230-sn65hvd230-h-l-line-is-continuously-high-and-when-connected-to-the-mcu-it-gives-mcu-bit-timing-error

器件型号:SN65HVD230
1周前、我购买了2个 SN65HVD230模块、但当我将它们连接到 MCU 时、MCU 中会发生位时序错误。 您认为这可能是因为我的 SN65HVD230模块是一个克隆 IC 吗?

写入 SN65HVD230的代码:VP230 CTCVG4 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sergen,

    感谢您将此介绍到 E2E、但我们需要更多信息。 当发生位时序错误时、您想要做什么? 是否可以在使用这些模块时共享示波器的原理图和/或波形?

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、  

    CAN Tx

    H 和 L 在相同的电压下保持恒定, 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sergen,

    引脚8的状态是什么? 需要将其下拉至 GND、使器件处于正确的通信模式。

    此致、

    埃里克·哈克特