This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9548A:通道之间的干扰- U15的测试通道 SC2/SD2和 SC3/SD3

Guru**** 2928560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1291367/pca9548a-interference-between-channels--test-channel-sc2-sd2-and-sc3-sd3-channels-of-u15

器件型号:PCA9548A

e2e.ti.com/.../36.-I2C-Switch.pdfe2e.ti.com/.../45.-VDD_5F00_3V3.pdf

1.频繁通过 I2C 访问 PCA9548APWR 的两个通道时、访问这两个通道时、三个通道会有概率地被打开、波形如下图:

上面的黄色和蓝色波形测量 PCA9548APWR 的前端 I2C 信号、而下面的红色和绿色波形测量 PCA9548APWR 的3通道后端 I2C 信号。 从波形可以看出、我们发送到 PCA9548APWR (地址0x71)的指令是打开2个通道。 我想问一下、为什么打开了3个通道?

2.另外,我们同时测试 PCA9548APWR 的通道2和3的后端信号,发现通道2和3在某些时候可以同时打开。 这种情况是否由 PCA9548APWR 上的频繁运行引起?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一个图像显示正在写入的三个字节。 第一个字节(11100010)是地址和 R/W 字节、正确。 第二个字节(00000100)激活第三个通道。 第三个字节(01111111)激活前七个通道。

    为什么您的控制器要发送第三个字节?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    I2C 开关产品系列现已并入多路复用器团队。 我改变了负责的组织。 他们应该在24小时内回复您。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    章、

    正如克莱门先生指出的、您正在向我们的设备发送3个字节。 我们的器件只需要2个字节(地址|RNW-位和用于选择/启用通道的第二个字节)发送这两个字节后、您应立即发出停止条件(这很重要、它不能作为重启条件)。

    -鲍比