This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044V-Q1:原理图审阅

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1290704/tcan1044v-q1-schematic-review

器件型号:TCAN1044V-Q1

大家好、


申请审核该 TCAN 的原理图。 下面是我的问题和我发现自己。

首先、  由于改进了发射、您是否建议更换为 TCAN1044AVDRBRQ1? 这似乎是 P2P 压降。 请确认。

TXD

-这是否需要外部上拉?

RXD

-这是否需要外部上拉?

-红色箭头应该翻转,以演示 RXD 作为输出

VCC

-我不确定什么是 TC_Vin、不过它似乎连接到了3.3Vin 和5Vin 电源。 我需要确认这一点、以确保它具有推荐的工作范围。

STB

-似乎这应该是来自 CAN 控制器的数字输入。 但是、我只能看到它被上拉至电源。 连接是否正确?  

谢谢。
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lauren、

    感谢您向 E2E 介绍本视频。 我没有看到附加的原理图、但我想这是因为您自己审阅了原理图、感谢您的额外帮助。

    TXD

    -这是否需要外部上拉?

    RXD

    -这是否需要外部上拉?

    [/报价]

    这些都不需要上拉电阻器。 放置一个总线可在控制器使引脚悬空的情况下保证一个状态、并且在控制器未被驱动为低电平时有助于上升时间、但出于此原因、也有内部上拉电阻。 不过、内部上拉电阻相当弱。

    VCC

    -我不确定什么是 TC_Vin、不过它似乎连接到了3.3Vin 和5Vin 电源。 我需要确认这一点、以确保它具有推荐的工作范围。

    [/报价]

    VCC 需要为5V、并在布局中靠近引脚的位置放置一个100nF 的去耦电容器。

    STB

    -似乎这应该是来自 CAN 控制器的数字输入。 但是、我只能看到它被上拉至电源。 连接是否正确?  

    [/报价]

    上拉至上电将使器件无限期地进入待机模式、从而禁用 CAN 通信。 更有意义的一点是、将其拉低、使其始终处于正常模式、但总的来说、这是由 MCU 控制的、以便在必要时启用和禁用 CAN 通信。

    请告知我们是否有应包含的原理图。

    此致、

    埃里克·哈克特  

    [/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TIDA_2D00_010939_5F00_Schematic.PDF

    嘿、Eric、

    我的错误是没有附上这个!

    请注意、我们有上拉电阻器。 根据您的评论、将这些内容保留在此处听起来很不错。

    那么我认为这是不正确的。 现在、我将详细介绍一下您已有的原理图。 请让我知道应该进行哪些更正。

    谢谢!
    劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、在此提醒一下、谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lauren、

    是否有任何控件与 STB 以及上拉电阻器连接? 否则、收发器将始终保持待机模式、无法进行无限期通信。 所以、没错、这是不正确的。 需要下拉或具有 MCU 连接。

    此致、

    埃里克·哈克特