This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR1601:重定时器

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1291401/ds320pr1601-retimer

器件型号:DS320PR1601

您好!

在我的设计中、将 x16通道 PCIe 插槽(root) 的输入提供给8 x2通道 MCIO 连接器、 我们是否能够使用缓冲器电路 为8 x2连接器提供 SMCLK、SMDATA、WAKE?

由于这些是开漏引脚且 SMCLK、SMDATA 支持多从功能、因此对于所述设计我有点困惑。

有人能帮我弄清楚这种情况吗?

谢谢。此致、

Shekha Shoukath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shekha:

    在路由这些辅助信号时、实施由终端用户决定、但只要不违反 SMBus 规范、此实施似乎是可行的。

    此致!
    大卫