This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:BUSPWR 引脚开关

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1292793/tusb2077a-buspwr-pin-switching

器件型号:TUSB2077A

您好!

最近我发现了从总线供电模式切换到自供电模式的问题。集线器在大多数情况下都能正常工作、但是当我  
将集线器连接到主机、将设备连接到编号4以上的一个下行端口(专门的自供电端口)上、然后将集线器连接到外部电源、
在手动复位之前、集线器未复位、并且下游端口无法工作。 我预计、如果 BUSPWR 引脚上发生逻辑变化、将会发生复位。  

最奇怪的是、当我在连接主机后快速连接外部电源时、它会正常工作。 它需要至少10秒或其他时间才能停止工作。

有人知道这个问题吗?

此致、

格尔特-扬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格尔特:

      是否为每个下游端口提供过流保护? 能否发送原理图进行审阅?

    稳压器

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在没有外部电源的情况下、PWRONx 在大约6秒后不会恢复。 在6秒之前 PWRONx 可以正常工作。 红色 PORTPWR LED 也会亮起。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显然 SUSPND 是这里的问题。 在 SUSPND 模式期间、集线器不会注意到 PORTPWR 的变化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查此 E2E、在总线供电模式下、端口5-7已禁用。

    (+) TUSB2077A:/BusPwr 信号会在低电平时禁用三个编号最高的端口! -接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、但是如果集线器处于挂起状态、之后我连接外部电源进入自供电模式、该怎么办? 如果我在端口5 - 7上连接某个设备、集线器是否会退出挂起模式? 或者、在 BUSPWR 上的变化之后、集线器是否会退出暂停模式? 对我来说、它既不会执行这两项操作。  

    感谢您的帮助、非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使处于自供电模式、一旦集线器进入挂起模式、在连接 USB 设备之前也不会退出挂起模式。

    这里的主要问题是 在总线供电模式下禁用端口5-7、然后  PORTPWR 将不会按预期在端口5-7上运行。

    稳压器

    布赖恩