This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:正负引脚可交换

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1293140/ds250df230-positive-and-negative-pins-can-be-swapped

器件型号:DS250DF230

尊敬的 TI 团队:

首先、由于 PCB 布线问题、我想交换正负引脚。  这是可行的吗?  

如下图所示、将 SOC_TX_N 连接到 DS250DF230的 RX0P、并将 SOC_TX_P 连接到 DS250DF230的  RX0N。  

然后将  DS250DF230的 TX0P 连接到 Device_RX_N、将 DS250DF230的 TX0N 连接到 Device_RX_P

请让我知道每个信号中是否有任何失真。

第二个问题:

我将使用 DS250DF230作为多路复用器。 是否可以使 RX1P 和 RX1N 悬空?  

谢谢

李锡安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JS、您好!

    1) 1) DS250DF230输入和输出的极性交换没有问题。  它无法感知协议、因此它只是通过器件传递数据。  您的原理图看起来不错。

    2) 2)是的、您可以在此应用中让 RX1P/RX1N 悬空。

    谢谢。

    德鲁