This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:高温下存在通信异常

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1292693/dp83822i-communication-abnormality-at-high-temperatures

器件型号:DP83822I

如果在高温下(通过75℃)使用 DP83822I、某些 IC 将会发生通信错误。

请告诉我关于此操作的以下四个要点。

①Would 请让我知道 NG IC 中出现 PHY 内部寄存器设置错误的可能原因?

例如、基准电压是由于高温还是其他原因而变化?

②Are 有什么可能的对策?

③Would 请告诉我、除了寄存器设置之外、您是否对通信错误有任何疑问?

④If 使用 DP83822I 时、您还有任何其他需要注意的地方、请告知。

[其他信息]

・电路配置基于数据表中的典型应用。

・OK 和 NG IC 的布局条件存在差异。

  -好的:通过×9,有一个实心的样式在背面。

  - NG:通过×5,有"没有"一个实心的样式在背面。

・即使发生异常后温度降低、问题也不会改善。

  降低温度后重新启动将恢复正常。

・正常启动后、即使温度升高到75℃ 或更高、也不会出现异常。

  如果您在升高温度后重新启动、它将失败。

・25MHz 时钟从[RX_D3/GPIO3]引脚输出。

  →假定在启动期间、由于高温、共用引脚被错误设定(扩展寄存器地址0x0462)。

・自举电压不会波动。

  ⇒我们猜测 PHY 内部寄存器的初始设置可能会在高温启动期间受到某些因素的影响、进而导致错误。

・以下是 OK/NG 寄存器的比较。 (左:OK、右:NG)

    

・OK/NG 的[RX_D3/GPIO3]波形如下所示。  (左:OK 和0x0462数据为0x0001、右:NG 和0x0642数据为0x0301)

  *蓝色: PHY 复位,黄色: RX_D3/GPIO3

    

NG 波形放大→μ m (25MHz 输出)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    脱离捆绑后、LED0被设置为模式2、这是单向的。 这将导致 PHY 进入数据表的第8.5节中所述的测试模式。 我建议在上电时探测线路、以了解高温与正常温度下发生的情况、并查看 PHY 是否正确读取了自举或电压是否以某种方式发生了改变。

    您还能否说明 DAP 布局中的差异、并提供 PHY 原理图以便快速检查?

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome

    感谢您的回复。

    在客户的设置中、LED_0应设置为模式4 (默认)、但它是否由于某种原因而被转换为模式2?

    ・自举设置如下所示。

      地址:0x0467读取位1:0→0b11 (11=数据表表78中的 MODE4)

    (1)您能否告诉我"LED_0是 Mode2"是什么意思?

    (2)我在第8.5节编程中找不到任何关于"测试模式"的描述。

    您能告诉我它写在哪里(页码)吗?

    关于 "探测线路"的问题、

    了解这是对自举设置波形的确认是否正确?

    我们正在向客户索取电路图等、因此请稍候。

    是否可以通过电子邮件或私人按摩共享电路图等机密信息?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    这是内部测试模式。 我不能透露任何其他东西。

    是的、这是为了确认在此高温下自举波形正确。 请通过 DM 发送。

    此致、

    格罗姆