This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1S514-2EVM:原理图审阅和安全故障问题

Guru**** 2964560 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1S514, BQ24074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1292288/tpd1s514-2evm-schematic-review-and-safe-failure-questions

器件型号:TPD1S514-2EVM

您好!

请问有人可以查看我的 TPD1S514原理图?

我认为没问题、但我想先确认一下。

我已将其配置为"始终开启"模式、因此我没有将 V_BUS_POWER 连接到任何地方。 我使用了在电压为5V 时电容至少为2.2uF 的10 uF 电容器。

我还想知道、  如果 TPD1S514的直流电压超过30V、会发生什么情况?  

  • 它是否会开路?
  • 是否会变热?

感谢您的帮助。

此致、

-杰森

PS。 该公司接受此表单中的唯一器件型号是 TPD1S514-2EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可能会使用  TPD1S514-2、因为它是最便宜的、即使提供10V 电压、BQ24074仍然可以工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    在当前配置中、器件将以"始终开启"模式运行。  原理图看起来是可以接受的。  有了器件系统侧的10 uF 电容器、我希望您在对 VBUS_POWER 和 VBUS_SYS 充电时会看到更大的浪涌电流。  对 VBUS_SYS 进行放电所需的时间也会比数据表图12中显示的时间更长。  这都不是一个 大问题、我只是想提供相关信息。

    当获得超过30V 直流电压时、器件肯定会发生严重故障。  我不确定是哪一个、但从 VBUS_CON 到 GND 的 TVS 浪涌钳位或两个引脚之间的内部电路都会变得过载并作为短路而失效。  流经这些引脚产生的浪涌电流会对器件造成不可逆转的损坏。

    此致、
    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Eric、 感谢您的帮助。

    最好能了解 TI 在几种不同直流电压下的故障情况。 我的 USB 连接器离我的 Lipo 很近,所以我不想在这个区域有任何热量。 因此、我已将 TPD1S514放置在距离连接器和 LIPO 几毫米的位置、并为正常 TVS 添加了一个空间以用作退回的器件、以防万一。

    再次感谢您的帮助。

    -杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    听起来不错-很高兴这个解决方案为您工作。  如果您有任何其他问题、请联系我们。

    此致、
    埃里克