This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD234:器件标识 VP234 12M JMN7具有较低的差分电压、无法接收汽车 CAN。

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN334, SN65HVD234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1292313/sn65hvd234-part-marking-vp234-12m-jmn7-lower-differential-voltages-and-does-not-receive-car-can

器件型号:SN65HVD234
主题中讨论的其他器件:TCAN334、

大家好!

我们遇到了一个像 CAN 收发器批处理一样 糟糕的问题。 我的问题是、我们遗漏了一些内容、使用了 CAN IC 错误还是获得了错误的批次?   



当我们在两个 CAN 收发器之间进行环回测试时、我们会得到较低的差分电压、我们不知道原因。

对先前 PCB 执行的相同测试显示出更高的差分电压、并能够拾取汽车的 CAN。  

当我们将"坏 IC "替换为一个好的版本时、它会按预期工作。  

请参见下面的"坏 IC "和"好的"右侧示例。  



需要注意的几个方面。  
1) 1)隐性状态 CAN-H/CAN-L 为~2V 与~2.3V
2) 2)差分电压为~1.3V 与2.5V
3)左侧似乎有一些振铃、但由于差分信号、它似乎不会对结果造成太大影响(蓝线)
4) 4)测试之间的设置是相同的。  

下面是原理图。 当我们将 IO 线拉至低电平时、"Bad IC (故障诊断码)"也会开始拾起车辆 CAN。 我想我在数据表中遗漏了一些重要的内容。 良好的 IC 可与 IO 处于如此低功耗状态的情况下工作?  



任何帮助都将是伟大的。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    感谢您向 E2E 提出问题。

    您能否共享发货"不良 IC "器件时包含的批次代码和数据? 我无法根据您分享的图片中显示的标记在我们的系统中找到该批次。  

    根据设计、该器件的隐性偏置与5V CAN 系统最为兼容、空闲时的标称偏置电压为2.3V (由于其他5V 器件的偏置电压可能更高)。 2.0V 的隐性状态共模较低、这种器件无法预料。 此类行为更符合 TCAN334 (其标称偏置仍为1.85V、可通过其他5V 器件将其上拉为2.0V)等同构3.3V CAN 网络的3.3V CAN 收发器的预期。 当偏置电压在显性和隐性电平之间稳定时、此类器件还会在共模下经历更多的振铃。  

    [quote userid="561773" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1292313/sn65hvd234-part-marking-vp234-12m-jmn7-lower-differential-voltages-and-does-not-receive-car-can 下面是原理图。 当我们将 IO 线拉至低电平时、"Bad IC (故障诊断码)"也会开始拾起车辆 CAN。 我想我在数据表中遗漏了一些重要的内容。 良好的 IC 可与 IO 处于如此低功耗状态的情况下工作?  
    [/报价]

    在本例中、哪个器件引脚是"IO"? SN65HVD234需要存在 Vcc 以便驱动或接收 CAN 数据。 EN 引脚也需要为高电平才能使发送器和接收器正常工作。 Rs 引脚只会影响驱动器、因此收发器在此引脚为高电平(仅监听模式)或低电平(斜率控制模式)时仍然可以接收 CAN 通信。  

    此致、  
    埃里克·肖特   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好  

    IO 是 Rs 引脚。 它可以通过57K (10K + 47k) 上拉电阻进行高电平、也可以通过 IO 通过10K 电阻进行拉低。 Vcc 的电压为3.3V、我确认它看起来干净、稳定。 EN 引脚也启用。  

    您是否知道仅监听模式下装置的速度是多少? 因此、如果我们具有57K (10K + 47k)上拉电阻器。

    请查看下面的批次详细信息、了解我们怀疑的请求。  






    谢谢!  
    此致
    艾伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    很抱歉、这些可能是假冒器件。 请联系您订购这些器件的经销商、以跟踪其来源。 如果他们在我们的认可供应商列表中、请填写假冒器件表并转发给我们的客户供应中心。  

    https://www.ti.com/ordering-resources/distributors.html 

    https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/anti-counterfeit.html 

    此致、
    埃里克·肖特