This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS34LV87T:线路驱动器差分信号的随机数据延迟。

Guru**** 2639035 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1292871/ds34lv87t-random-data-delays-at-the-differential-signals-of-the-line-driver

器件型号:DS34LV87T

您好、TI!

与单端信号相比、我们的系统集成了一个线路驱动器、以便以差分信号的形式向另一端传输一致的数据、而差分信号(即线路驱动器的输出)会出现数据延迟 (即线路驱动器的输入)并且它们在整个数据流中随机出现。 此外、我还连接了我们在系统中实施的电路。

线路驱动器:DS34LV87TMX/NOPB

系统实现电路:

 

 

请在差分端找到带和不带延迟的附加图像。

此外、请参阅渠道详细信息:

D2:日期(单端)

D1:DATAPOS (差动端)

D0:DATANEG (差分端)

无延迟数据:

带延迟的数据图像1、共2个:

带延迟的数据图2、共2幅:

 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您测量的偏移为80ns。 这是采样率为12.5MS/s 时两个样本之间的时间。

    让示波器使用远高于您需要能够测量的时间的采样率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    是的、看起来您没有在示波器上以足够高的速率进行采样、正如 Clemens 所说的-尝试尽可能增加该速率、以获得最准确的数据样本。  

    此致!

    帕克·道德森